Karriereportal Pepperl und Fuchs
Home » Wer wir sind » Chronik

Pepperl+Fuchs – eine Erfolgsgeschichte

1945 Radiotechniker Walter Pepperl und Bankkaufmann Ludwig Fuchs gründen im November eine Reparaturwerkstatt für Rundfunkgeräte mit Ladengeschäft in Mannheim Sandhofen. Schon früh beginnen die Gründer mit der Fertigung von Transformatoren. In den folgenden Jahren wird Pepperl+Fuchs ein wichtiger Zulieferer für in Mannheim und Umgebung ansässige Industrieunternehmen.
1955 Aus der kleinen Werkstatt ist ein Betrieb mit über 40 Mitarbeitern geworden – Pepperl+Fuchs zieht zum ersten Mal um in die Sandhofer Straße.
1959 Mit der Entwicklung des ersten Näherungsschalters erfolgen die ersten Gehversuche auf dem Gebiet der Elektronik.
1964 Erstmals Beteiligung an einer großen Industriemesse (Achema in Frankfurt) mit einem eigenen Stand.
1968 Pepperl+Fuchs stellt zum ersten Mal auf der Hannover Messe Industrie aus.
1971 Das Gebäude in der Sandhofer Straße platzt aus allen Nähten – Zeit für Pepperl+Fuchs in ein neues Domizil umzuziehen. In der Königsberger Allee in Mannheim-Schönau entsteht auf 10.000 qm eine neue, moderne Fabrik. Mit dem Einzug in die neuen Gebäude stellt Pepperl+Fuchs die Transformatorenfertigung ein.
1973 In England wird die erste ausländische Verkaufsniederlassung gegründet, in der ab 1980 auch Spezialgeräte für den englischen Markt hergestellt werden.
1976 Umwandlung der OHG in eine GmbH + Co KG
1977 Durch einen Erweiterungsbau wird die Firmenfläche verdoppelt, unter spezieller Berücksichtigung der Bedürfnisse körperbehinderter Menschen.
1979 In Singapur wird die erste außereuropäische Tochtergesellschaft mit eigener Fertigung gegründet, um Zugang zum asiatischen Markt zu bekommen und auch in Europa konkurrenzfähig zu bleiben. Der erste Schritt zur Globalisierung ist getan.
1983 Der Sprung über den großen Teich: In Twinsburg/Ohio entsteht die Vertriebszentrale für Nordamerika. Heute arbeiten dort über 200 Mitarbeiter.
1988 Firmenübernahme durch den Sohn Michael Fuchs und den Schwiegersohn Claus Michael. Umwandlung der Firma in eine GmbH.
1990 Das Firmengebäude in Mannheim-Schönau wird erweitert.
1991 Bildung der Geschäftsbereiche FABRIKAUTOMATION und PROZESSAUTOMATION.
1991 Mit dem Kauf der Firma RUF in Mannheim wird die Produktpalette um die Füllstandstechnik ergänzt.
1993 Erstmalige Zertifizierung von Pepperl+Fuchs nach DIN EN ISO 9001
1994 Mit dem Verkauf der Pepperl+Fuchs Systems GmbH an die Fa. Honeywell wird der Geschäftsbereich der fehlersicheren Steuerungen abgegeben, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.
1996 Mit dem Kauf der Firma Hohner in Tuttlingen wird die Produktpalette durch Drehgeber abgerundet.
1997 Gründung der Firma PLAMET Kft. in Ungarn als Zulieferbetrieb für Kunststoff- und Metallteile.
2000 Erweiterung der Produktlinie und Stärkung der Marktposition durch den Kauf der Firmen Visolux GmbH in Berlin (optoelektronische Automatisierungskomponenten), der Geschäftsfelder Microswitch Nährungsschalter und Photoswitch von Honeyell/USA zur Bearbeitung des amerikanischen Marktes und der Firma Elcon Instruments in Italien zur strategischen Neuausrichtung des Geschäftsfeldes Prozessautomation.
2000 Aufnahme der Fertigung in Bintan/Indonesien.
2003 Kauf des Geschäftsfeldes Überdruckkapselungssysteme von der Firma Bebco Industries EPS in den USA.
2004 Neue Produktbereiche Datamatrixcode durch Erwerb von Omnitron AG und WCS, Weg-Codier-Systeme, ebenfalls aus einer Akquisition
2005 Aufbau des Geschäftsfeldes Systeme und Lösungen innerhalb der Prozessautomation mit Anzeige- und Bediensystemen für den Ex-Bereich u. a. durch Zukauf der Firma Extec Oesterle GmbH.
2006 Erweiterung der PA-Palette durch Übernahme der Sparte Eigensichere Instrumentierung der Cooper Crouse-Hinds GmbH und des Geschäftsfeldes SAS (Separator Alarm Systems) von OJ Electronics.
2006 Kauf der Firma VMT Vision Machine Technic Bildverarbeitungssysteme GmbH und Einbindung in den Geschäftsbereich Fabrikautomation.
2007 Im April wird mit dem Bau für das neue Verwaltungsgebäude begonnen.
2008 Pepperl+Fuchs feiert "50 Jahre Näherungsschalter". Im Mai 2008 ziehen 175 Mitarbeiter in das neue moderne Firmengebäude. Der Neubau bietet Arbeitsplätze für ca. 240 Mitarbeiter auf vier Etagen mit einer Fläche von mehr als 7.000 qm.
2010 Pepperl+Fuchs erwirbt das Geschäft mit Näherungsschaltern von Siemens. Damit wird das Produktportfolio im Bereich induktiver Näherungsschalter und optoelektronischer Sensoren erweitert und gleichzeitig die Marktposition im Bereich Ultraschallsensorik für die Fabrikautomation gestärkt.
2012 Einweihung unseres European Distribution Centers in Mannheim
2012 Kauf des Unternehmens GOVAN Industries in Melbourne/Australien
2013 Akquise des Vertriebspartners Sensonor Oy in Finnland
2014 Einführung unserer weltweiten Solution Engineering Center (SEC). Maßgeschneiderte Systemlösungen für den Explosionsschutz werden rund um den Globus entwickelt und montagefertig geliefert.
2015 Übergabe der Unternehmensanteile an die nächste Generation, Monika Müller-Michael und Michael Fuchs Jr.
2015 Akquisition von Petroleum Safety Products Ind. in Chennai/Indien und der MACtek Corporation in Twinsburg/Ohio
2015 Eröffnung eines Vertriebsbüros in Südafrika
2016 Eröffnung des Global Distribution Centers in Singapur. Von nun an werden alle Waren aus den asiatischen Fertigungsstätten hier gelagert und in die Welt verteilt.
2017 Mit dem Kauf der ecom instruments GmbH erweitert Pepperl+Fuchs sein Portfolio im Bereich Explosionsschutz.
2018 Heute beschäftigt Pepperl+Fuchs weltweit ca. 6.000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in Deutschland, USA, Singapur, Ungarn, Indien, Indonesien, Vietnam und Tschechien. Mit mehr als 80 Tochtergesellschaften weltweit ist das Unternehmen einer der Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Sensoren und Komponenten für den weltweiten Automatisierungsmarkt.
Fakten

Woher wir kommen

Von der Radio-Reparaturwerkstatt zum weltweit agierenden Hightech-unternehmen: Lesen Sie, wie sich Pepperl+Fuchs von den Anfängen im Jahr 1945 bis heute entwickelt hat.
Mehr erfahren

Pepperl+Fuchs in Zahlen

Umsatz, Mitarbeiter, Forschung – die wichtigsten Zahlen auf einen Blick.

Fakten

Produktvideos

Ob auf dem Feld, auf hoher See oder in der Produktion – die Produkte von Pepperl+Fuchs sind in den unterschiedlichsten Bereichen im Einsatz.
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
Tel: +45 59930312
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
E-Mail: tottar[at]dk.pepperl-fuchs.com