Ferienhelfer (m/w/d) Lager
"Man lernt täglich etwas Neues" - Erfahrungsbericht
Mein Name ist Adrian Kunkel und ich bin in der Ausbildung zum IT-Systemelektroniker (neu: Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration) bei der Pepperl+Fuchs GmbH in Mannheim. Die Ausbildung findet in den verschiedenen Abteilungen der IT statt, wodurch ich einen sehr guten Überblick über die Abläufe rund um die IT erhalte.
Die Abteilungen umfassen die Themenbereiche: Datenbanken, Telefontechnik, Systemadministration, Dokumentenmanagement und Hard-/Software Support. Der Wechsel zwischen den Abteilungen ist eine interessante Herausforderung, wobei man durch praxisnahe Projekte an die einzelnen Themenbereiche herangeführt wird. Dabei gefällt mir das selbstständige Arbeiten in den Abteilungen, durch dasich mir selbst ein Verständnis für die teilweise komplexen Systeme aneignen kann.
In den Abteilungen arbeite ich dabei an Projekten und bin auch am normalen Tagesgeschäft beteiligt. Sollte ich dabei mal nicht weiterkommen, werde ich durch meine Kollegen und Ausbilder gut unterstützt.
Die breite Auslegung der Themengebiete erleichtert mir auch die Vorbereitung auf die Berufsschule und auf die Prüfungen. Die Berufsschule ist als Blockunterricht alle zwei Wochen ausgelegt, wodurch ich das Praxiswissen gut mit der Theorie verbinden kann.
Das Arbeiten in der Informationstechnik gefällt mir aufgrund der abwechslungsreichen Themen und Herausforderungen sehr gut, so lernt man täglich etwas Neues.
Die eingesetzten Systeme der IT werden dabei stetig weiterentwickelt. Dadurch wird man auch nach der Ausbildung noch dazu motiviert, sich ständig fortzubilden.
Adrian Kunkel, Auszubildender zum Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration