Sechs Kolleg*innen von Pepperl+Fuchs Assamstadt nahmen am Mittwoch, den 17. Juli 2024, erstmals am 6. Igersheimer Firmenlauf teil. Bei sommerlichen Bedingungen galt es, eine Strecke von fünf Kilometern zu bewältigen. Die Premiere war ein voller Erfolg: Schon jetzt steht fest, dass die Teilnahme im nächsten Jahr wiederholt wird.
Unter den mehr als 1.000 Läufer*innen die beim Igersheimer Firmenlauf an den Start gingen, mischten sich auch sechs Kolleg*innen von Pepperl+Fuchs Assamstadt. Von Anfang an stand der Teamgedanke im Vordergrund: Schon im Vorfeld wurde teilweise gemeinsam trainiert, was den Zusammenhalt des Teams nochmal förderte. Am Lauftag fiel um 19 Uhr der Startschuss auf dem Sportgelände des 1. FC Igersheim vor dem Sportheim. Über verschiedene Straßen führte die Runde wieder zurück zum Sportplatz, welche die Läufer*innen gleich zweimal zurücklegen mussten. Besonders motivierend war die Unterstützung durch weitere Kolleg*innen, die am Streckenrand anfeuerten. Insgesamt herrschte eine positive und freudige Atmosphäre.
Gleich doppelte Freude im Team
Nach dem Zieleinlauf ließen alle den Abend bei einem gemeinsamen Essen ausklingen. Besonderes Highlight war die Tombola, bei der alle Läufer*innen automatisch teilnahmen und bei der ein Kollege von Pepperl+Fuchs auch einen Preis mit nach Hause nahm. Dies rundete den erfolgreichen Tag nochmals ab und sorgte für zusätzliche Freude im Team. Der Teamspirit und der Zusammenhalt standen während des gesamten Events im Mittelpunkt und Pepperl+Fuchs Assamstadt blickt stolz auf die erfolgreiche Teilnahme zurück. Das diesjährige Laufteam freut sich bereits auf die Teilnahme am Igersheimer Firmenlauf im kommenden Jahr mit hoffentlich vielen weiteren Kolleg*innen!