Blick von oben auf das VesprémFest

Ein Fest für die Sinne

Schon seit 20 Jahren verwandelt sich das Areal rund um das Schloss Veszprém für eine Woche im Juli in einen besonderen Ort. Mehrere zehntausende Besuchende kommen jedes Jahr für das VeszprémFest vorbei, um vor der prachtvollen Barockfassade Kunst und Musik auf internationalem Top-Niveau zu erleben. Pepperl+Fuchs unterstützt das Event als einer der Hauptsponsoren.

Seit 2006, also fast von Beginn des VeszprémFests an, ist die Pepperl+Fuchs Kft. Veszprém einer der Hauptsponsoren dieses Kulturevents. Das Musikfestival bietet Jahr für Jahr das Beste aus Oper, Jazz, Klassik, Welt- und Popmusik. Aus ganz Ungarn und sogar über die Landesgrenzen hinaus bringt es Musik- und Kulturbegeisterte für fünf aufregende Festival-Tage nach Veszprém.

Das VeszprémFest findet im „História Kert“, dem alten Erzbischofsgarten am Ufer des Séd-Baches statt. Neben dem Hauptevent treten bei der Begleitveranstaltung, den kostenlosen Rosé-, Riesling- und Jazztagen, zehn Tage lang 30 lokale Musikgruppen auf. Zahlreiche lokale Weinkellereien bieten ihre Qualitätsweine an und laden zum Beisammensein ein.

Als einer der Sponsoren des VeszprémFest ist Pepperl+Fuchs natürlich benannt und macht so als Top-Unternehmen in der Region auf sich aufmerksam. Denn Tradition und Kultur zu erhalten, erstklassige Services zu bieten, während neue, kreative Themen gefördert werden, verbindet die Unternehmenskultur mit den Werten des internationalen Events.

Die begehrten Eintrittskarten, die Teil des Sponsorenpakets sind, teilt Pepperl+Fuchs mit seinen Partnern und Kunden. Besonders schön ist, dass Pepperl+Fuchs-Führungskräfte ebenfalls einen Teil der Karten zur Verfügung gestellt bekommen, die sie als Dank für herausragende Leistungen und als Zeichen der Wertschätzung an ihre Mitarbeitenden weitergeben können.

Alles in allem also ein rundum gelungenes Event, an dem sich Pepperl+Fuchs auch in diesem Jahr wieder beteiligt. All denjenigen, die vom 16. bis 20. Juli noch nichts vorhaben, raten wir zu einem Trip nach Veszprém.

Plakat des Programms des VeszprémFestes 2024. Die verschiedenen Künstler*innen sind abgebildet mit der Info, an welchem Tag sie auftreten,
Programm des VeszprémFest 2024.

Weitere Informationen gibt auf der Website des Festivals.


Az érzékek ünnepe

20 éve minden júliusban egy héten keresztül látogatók tízezrei élhetik át a művészet és a zene nemzetközi színvonalú élményét. A Pepperl+Fuchs az egyik főszponzorként támogatja a rendezvényt.

A Pepperl+Fuchs Kft. Veszprém 2006 óta, szinte a kezdetektől fogva a VeszprémFest egyik főtámogatója. A zenei fesztivál évről évre az opera, a jazz, a klasszikus, a világ- és a popzene legjavát kínálja, öt izgalmas fesztiválnapra Veszprémbe hozva a zene és a kultúra szerelmeseit Magyarország minden tájáról, sőt az ország határain túlról is.

A VeszprémFest helyszínéül a História Kert, a Séd-patak partján lévő régi érseki pihenőkert szolgál. A fő rendezvény mellett tíz napon át 30 helyi zenei együttes lép fel a kísérőrendezvényen, az ingyenes Rozé, Rizling és Jazz Napokon. Számos helyi pincészet kínálja itt minőségi borait és invitálja a látogatókat ismerkedésre.

A VeszprémFest szponzorai közt természetesen a Pepperl+Fuchs is szerepel, amely ezzel a régió egyik élvonalbeli cégeként hívja fel magára a figyelmet. Hiszen a hagyományok és a kultúra megőrzése, az első osztályú szolgáltatások nyújtása, mindeközben új, kreatív témák népszerűsése közös értékei a vállalati kultúrának és a nemzetközi rendezvénynek.

A szponzori csomag tiszteletjegyeket is tartalmaz, amelyeket a Pepperl+Fuchs megoszt partnereivel és ügyfeleivel. Sőt, a helyi vezetők is kapnak néhány jegyet, amely lehetővé teszi számukra, hogy megköszönjék beosztottjaiknak a kiemelkedő teljesítményüket. 

Mindent egybevetve a VeszprémFest egy minden szempontból sikeres rendezvény, amelyen a Pepperl+Fuchs idén is részt vesz. Ajánlunk egy veszprémi kirándulást mindazoknak, akiknek július 16-20. között nincs programjuk.

További információk a fesztivál honlapján találhatók.

Du möchtest mehr über Pepperl+Fuchs sowie offene Stellen am Standort Veszprém erfahren? Dann informiere Dich auf unserem Karriereportal über interessante Karrieremöglichkeiten und bewirb Dich!

© Copyright Bilder: VeszprémFest

Pepperl+Fuchs steht für Chancengleichheit. Alle Personalentscheidungen werden unabhängig von Religion, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Behinderung oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen und im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen getroffen.