Collage zum Internationalen Tag der Familie 2026: Mehrere Bilder zeigen Kolleg*innen von Pepperl+Fuchs weltweit bei ihren Familienaktivitäten. Im Blogbeitrag stellen sie ihre Ausflugsziele für Familien vor.

Einmal um die Welt: Die schönsten Ausflugsziele für Familien

Zum heutigen Internationalen Tag der Familie haben wir unsere Kolleg*innen weltweit gefragt: Was sind eure liebsten Ausflugsziele für Familien in euren Regionen? Die Antworten zeigen, dass es viele besondere Orte gibt, an denen gemeinsame Zeit im Mittelpunkt steht. Teil 1 der Reise um den Globus beginnt jetzt! 

Diana von Pepperl+Fuchs in Bogotà, Kolumbien

Für uns gibt es in Kolumbien drei wunderbare Ausflugsziele für Familien zum Wandern und Entdecken: Die Insel San Andrés liegt im Karibischen Meer und hat einen wunderschönen Strand. Wer Action mag kann dort Parasailing ausprobieren. Wir hatten dabei eine Menge Spaß! Die Hügel rund um Bogotá eigenen sich ideal für verschiedene Wanderungen und der Nevado del Tolima ist ein beeindruckender, schneebedeckter Berg, an dem man die Natur hautnah erleben und toll campen kann.


Jiyoung von Pepperl+Fuchs in Seoul, Korea

Meine Top 3 Ausflugsziele für Familien? Der Seoul Forest bietet für Kinder weitläufige Flächen zum Spielen, während das nahegelegene Viertel Seonsgu voller trendiger Cafés ist. Ob Groß oder Klein, für jeden ist es eine wahre Freude, sich hier eine süße Köstlichkeit auszusuchen. Es ist ein wunderbarer Ort, um Natur mit einer lebendigen, urbanen Atmosphäre zu verbinden. Ein weiteres Highlight ist für uns der Seoul Grand Park. Mit seinem Zoo und den weitläufigen Spazierwegen ermöglicht er ein unmittelbares Naturerlebnis. Zudem gibt es familienfreundliche Attraktionen wie Kinder-Cafés und den beliebten Elefantenzug. Und zu guter Letzt fällt mir noch Ikseon-dong und der Changdeokgung-Palast ein. Dieses Gebiet verbindet traditionelle Hanok-Gassen mit einem historischen Palast und macht das kulturelle Erbe Koreas leicht erlebbar. Man kann dort z.B. die koranische Tracht Hanbok anziehen oder verschiedene Handwerksangebote ausprobieren. 


Ronette von Pepperl+Fuchs in Johannesburg, Südafrika

Für mich sind Familienausflüge am bedeutungsvollsten, wenn sie gemeinsame Erlebnisse mit Zeit zum Entspannen verbinden. Der Besuch von Rugbyspielen im Loftus-Versfeld-Stadion in Pretoria ist ein besonderes Highlight, da dort eine mitreißende Atmosphäre und ein starkes Gemeinschaftsgefühl entstehen – wir alle lieben es, Rugby zu schauen. Ebenso genießen wir die entspannte, gesellige Stimmung im Restaurant Cool Runnings in Boksburg an den „Thirsty Thursdays“, die uns unter der Woche eine willkommene Auszeit bieten und Zeit geben, uns mit unseren drei Söhnen auszutauschen. Sonntags treffen wir uns gerne bei einem von uns zu Hause. So können wir gemeinsam Energie für die neue Woche tanken.


Ales von Pepperl+Fuchs in Trutnov, Tschechien

Ich bin Vater von drei Kindern – meine Zwillinge sind sechs und mein Sohn ist neun Jahre alt. Hier in Trutnov haben wir einen schönen Spielplatz namens Na Nivách im Stadtzentrum, auf dem wir am Wochenende die meiste Zeit verbringen. Es gibt dort auch ein gemütliches Café für die Eltern, was die Kombination perfekt macht. Nicht weit von Trutnov entfernt gibt es einen Campingplatz mit einem kleinen See, den wir fast jeden Monat besuchen – im Sommer natürlich noch häufiger. Er heißt Dolce, und ja, der Name passt wirklich gut. Man kann dort nicht nur schwimmen, sondern es gibt auch viele Aktivitäten für Kinder. Wenn wir etwas weiter aus Trutnov hinausfahren, genießen wir die Berge, die diese Gegend umgeben. Der höchste Berg Tschechiens, die Schneekoppe (1.603 m), ist entweder mit der Seilbahn oder zu Fuß erreichbar. Außerdem besuchen wir gerne den Baumwipfelpfad „Stezka korunami stromů“, der bis zu 45 Meter über den Boden hinaufführt. Am Fuß des Turms kann man sogar Braunbären in ihrer natürlichen Umgebung beobachten.


Lucia von Pepperl+Fuchs in Trutnov, Tschechien

Tatsächlich wohnen wir direkt an dem See Dolce, den Aleš erwähnt hat, und verbringen viel Zeit auf dem dortigen Campingplatz. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sich ein Ort für einen selbst jedes Jahr ein bisschen verändert: Erst schiebt man sein Baby mit dem Kinderwagen über die Wege, auf einmal fährt das eigene Kind mit dem Fahrrad selbst durch die Gegend. Ich kann außerdem auch den Spielplatz Na Nivách und den Baumwipfelpfad empfehlen. Ich schätze sehr, dass es rund um Trutnov so viele tolle Aktivitäten für Kinder gibt. Besonders gerne verbringen wir unsere Freizeit im Zoo. Neben Spielplätzen und klassischen Tiergehegen gibt es dort auch einen besonderen Safari-Bereich, in dem man mit dem eigenen Auto oder einem Bus mit Führung zwischen Zebras, Giraffen und sogar Löwen hindurchfahren kann. Wir genießen es außerdem sehr, im Sommer Zeit im Aquapark zu verbringen oder im Winter Schlittschuhlaufen und Ski fahren zu gehen.


Tuomas von Aava Mobile Oy aus Oulu, Finnland

Ein toller großer Park ist der Hupisaaret Islands City Park in Oulu. Er liegt direkt am Meer und viele kleine Inseln werden durch weiße Brücken miteinander verbunden. Im Sommer genießen wir dort Picknicks, einen großen Kinderspielplatz und die schöne, grüne Umgebung. Im Winter kann man dort auch toll Schlitten fahren. Der Park liegt sehr zentral, sodass man danach bequem noch in der Stadt etwas essen gehen kann. Ein weiteres Highlight ist Liminka Pay. Das ist ein international bekanntes Feuchtgebiet für Vogelbeobachtung, dass wir gerne für kleine Wanderungen und Naturausflüge besuchen. Besonders während der Vogelzugzeiten ist es dort sehr beeindruckend, denn man kann viele verschiedenen Arten beobachten. Und manchmal sind wir als Familie auch einfach gern zuhause und zocken mit zugezogenen Verdunklungsvorhängen Videospiele. 😉


Giulia von Pepperl+Fuchs in Bellusco, Italien

Unsere drei liebsten Ausflugsziele als Familie mit meinen Kindern (7 und 11 Jahre alt) sind: Der Monte Pora bei Bergamo. Wir lieben es dort, weil es zu jeder Jahreszeit perfekt ist – im Winter zum Skifahren und für Schneeaktivitäten, im Sommer für entspannte Spaziergänge und frische Bergluft. Es ist ein großartiger Ort für Familien, um abzuschalten und gemeinsam die Natur zu genießen. Der Parco di Monza ist nur fünf Gehminuten von unserem Haus entfernt! Wir gehen dort joggen, skaten, und er ist ideal für Fahrradtouren und Picknicks. Wir verbringen dort immer eine schöne Zeit im Freien mit Freunden, ohne weit aus der Stadt fahren zu müssen, Außerdem ist der Freizeitpark Gardaland am Gardasee immer eine tolle Wahl für Kinder und Erwachsene. Die Vielfalt an Attraktionen und Shows macht ihn zu einem spannenden Ziel, an dem die ganze Familie gemeinsam schöne Erinnerungen schaffen kann.


Dodi von Pepperl+Fuchs in Bintan

Meine liebsten Ausflugsziele für Familien? Ein schöner Familienort ist Lagoi Bay. Das Meer ist dort absolut klar und die Wellen sind ruhig, ideal für Kinder zum sicheren Spielen und Baden. Außerdem gibt es dort tolle Spielplätze, verschiedene Restaurants und gemütliche Entspannungsbereiche. Auch den Sonnenuntergang kann man dort sehr schön genießen. Ein weiteres Highlight für uns ist Trikora Beach. Der Strand besticht durch seine natürliche Schönheit, der Strandabschnitt ist sehr lang mit unberührtem weißem Stand und ideal für ausgedehnte Spaziergänge. Es gibt dort viele schöne Plätze um gemeinsam zu picknicken. Auch der Sakera Beach ist ein toller Ort für Familienzeit, da der Strand nicht zu überlaufen ist. Mit den natürlichen Felsformationen und dem weißen Sand ist er auch ein perfekter Spot für Familienfotos. Die Kinder haben ebenfalls viel Platz, um sicher toben und spielen zu können.


Jana von Pepperl+Fuchs in Mannheim, Deutschland

Das Lieblingsziel meiner vierjährigen Tochter ist der Wildpark in Schwarzach. Der Park ist angenehm überschaubar und damit ideal geeignet für Familien mit Kleinkindern. Hier können heimische Tiere beobachtet, gestreichelt und teilweise sogar gefüttert werden. Besonders beliebt sind die kleine Bimmelbahn und der große Spielplatz mit angrenzendem Kiosk, der zum Spielen und Verweilen einlädt. Im Park finden zudem regelmäßig tolle Veranstaltungen, Märkte sowie Mitmach-Aktionen für die Kids statt. Der rund 2,5 Kilometer lange Wichtelpfad Sinsheim begeistert Familien mit vielen liebevoll gestalteten Wichtelhäuschen entlang des Weges. Kleine Besucher können dabei spannende Orte wie eine Wichtelschule oder eine Waldpraxis entdecken und in die fantasievolle Welt der Wichtel eintauchen. In unmittelbarer Nähe liegt außerdem ein großer, toll angelegter Waldspielplatz – perfekt, um beide Ausflugsziele miteinander zu verbinden. Für Familien mit Kindern im Grundschulalter oder älter ist die Klima Arena ein spannendes Ausflugsziel. Dort dreht sich alles um die Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. In einer interaktiven Ausstellung sowie bei regelmäßig stattfindenden Workshops können Besucher ihr Wissen spielerisch erweitern und spannende Zusammenhänge rund um den Schutz unseres Planeten entdecken.

Vielen Dank an alle Kolleg*innen, die uns ihre liebsten Ausflugsziele für Familien genannt haben!

Du möchtest Teil unseres vielfältigen Teams werden? Dann informiere Dich auf unserem Karriereportal und bewirb Dich!

Pepperl+Fuchs steht für Chancengleichheit. Alle Personalentscheidungen werden unabhängig von Religion, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Behinderung oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen und im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen getroffen.