Collage von drei Bildern, die Schichtleiter Petr in unterschiedlichen Lebenssituationen zeigen. Auf dem Bild links ist er mit einem Falken zu sehen, in der Mitte bei der Arbeit und auf dem rechten Bild sieht man ihn in der Natur stehen, hinter ihm ein Sonnenuntergang.

Vier Fragen an Schichtleiter Petr

Dieses Jahr feiert Petr, Schichtleiter bei Pepperl+Fuchs in Trutnov, sein 10-jähriges Firmenjubiläum. Im Interview spricht er darüber, was seine Arbeit für ihn so besonders macht – und verrät, wie er in seiner Freizeit den Adrenalinkick sucht.

Was hat dich vor zehn Jahren zu Pepperl+Fuchs geführt und wie erinnerst du dich an deine Anfänge?
Ursprünglich bin ich nur für einen Ferienjob zu Pepperl+Fuchs gekommen. Ich wollte meinen Horizont erweitern und mir neben dem Studium etwas dazuverdienen. Nach sieben Jahren Forstwirtschaftsstudium habe ich verschiedene Jobs ausprobiert. Schließlich – auch dank der positiven Erfahrung aus dem Ferienjob – bin ich als Produktionsmitarbeiter in der Montage eingestiegen. Die Anfänge waren nicht ganz einfach: Ich war der einzige Mann im Montagebereich, umgeben von einem rein weiblichen Team. Doch dank der familiären Atmosphäre im Unternehmen habe ich mich schnell eingelebt.

Was begeistert dich an deiner Arbeit als Schichtleiter am meisten und was motiviert dich dabei?
Ich liebe meine Arbeit als Schichtleiter. Der Umgang mit Menschen und die Organisation der Schicht machen mir großen Spaß. Besonders erfüllend ist für mich die Arbeit an Innovationen. Es ist großartig, dass ich an der Entwicklung von Arbeitsabläufen und der Anpassung von Montagevorrichtungen mitwirken kann. Ich versuche stets, die Arbeit effizienter und für alle einfacher zu gestalten. Am meisten motiviert mich das positive Feedback meiner Kolleginnen und Kollegen.

Wie verbringst du deine Freizeit? Hast du besondere Hobbys oder Aktivitäten?
Ich habe viele Hobbys und Aktivitäten – keine davon betreibe ich auf Leistungssportniveau, es geht mir vor allem um das Erlebnis. Teamsport ist nicht mein Ding, ich suche eher den Adrenalinkick. Ich fahre Motorrad, im Winter mit dem Quad. An Wochenenden übernehme ich gelegentlich riskante Baumfällarbeiten als Arborist. Für das Klettern in Felsen fehlt mir die Zeit, also klettere ich meist mit der Motorsäge auf Bäume. Ich betreibe Schießsport, bin Jäger und Falkner. Wer mich kennt, kennt auch meinen Harris Hawk. Kürzlich habe ich einen Tauchkurs abgeschlossen und tauche gelegentlich. Außerdem betreiben wir als Familie eine Imkerei. Mein einziger Feind ist die Zeit – sonst würde ich noch viel mehr machen.

Gibt es einen Lebenstraum, den du dir erfüllen möchtest?
Ich erfülle mir meine Träume Stück für Stück. Einer davon war, mit Greifvögeln auf höchstem internationalem Niveau zu arbeiten – und das habe ich mir letztes Jahr zu 100 % erfüllt. Dank unseres Unternehmens, das mir die Freistellung ermöglichte, konnte ich drei Monate in der heißen Wüste Nevadas verbringen, wo ich mich der Aufzucht und dem Training von Jagdfalken und Habichten widmete. Die Arbeit war oft herausfordernd, aber zu sehen, wie ein junger Falke schlüpft, fliegen lernt und jagt – das war mein Traum.


Čtyři otázky pro Petra Kohouta – směnového mistra v Pepperl+Fuchs Trutnov. Letos oslaví 10 let působení ve firmě. 🎙

Co Tě před deseti lety přivedlo do Pepperl+Fuchs a jak vzpomínáš na své začátky?
Původně jsem do PF nastoupil pouze na brigádu. Chtěl jsem si rozšířit obzory a trochu si přivydělat při škole. Po ukončení sedmiletého studia lesnictví jsem vystřídal různá zaměstnání. Nakonec i díky dobré zkušenosti z této brigády jsem nastoupil jako operátor výroby na montáž. Začátky nebyly úplně jednoduché. Byl jsem jediný kluk na montáži, obklopený ženským kolektivem. Díky skvělé rodinné atmosféře ve firmě jsem se však rychle aklimatizoval.

Co Tě na práci směnového mistra nejvíc baví a co Tě v ní nejvíc motivuje?
Práci směnového mistra mám skutečně rád. Baví mě jednat s lidmi a organizovat práci směny. Nejvíc se realizuji v inovacích. Je skvělé, že se můžu spolupodílet na tvorbě pracovních postupů nebo úpravě montážních přípravků. Vždy se snažím vymyslet, jak práci co nejvíce zefektivnit a lidem zjednodušit. Nejvíc mě motivuje pozitivní zpětná vazba od lidí, se kterými spolupracuji.

Jak trávíš svůj volný čas? Máš nějaké oblíbené aktivity nebo koníčky?
Koníčků a aktivit mám spoustu. Žádný z nich nedělám na vrcholové sportovní úrovni, jde mi hlavně o zážitek. Nejsem fanoušek kolektivních sportů, hledám spíše adrenalin. Jezdím na motorce, v zimě na čtyřkolce. O víkendech udělám občas nějaké rizikové kácení jako arborista. Na lezení ve skalách, které mám rád, mi čas nezbývá, tak většinou lezu jen po stromech s motorovou pilou. Mám rád zbraně, věnuji se střelbě, myslivosti a sokolnictví. Kdo mě zná, musí znát i moje Káně Harrisovo. Nedávno jsem dokončil kurz přístrojového potápění a občas se podívám pod vodu. Také jako rodina včelaříme. Jediným mým nepřítelem je čas, jinak bych toho dělal mnohem víc.

Máš nějaký životní sen, který by sis chtěl splnit?
Sny si plním průběžně. Jedním z mých snů bylo pracovat s dravci na nejvyšší světové úrovni, což se mi minulý rok splnilo na 100 %. A to i díky naší firmě, která mne uvolnila, a já mohl na 3 měsíce odletět do horké nevadské pouště, kde jsem se věnoval odchovu a výcviku loveckých sokolů a jestřábů. Tato práce byla často náročná, ale vidět, jak se líhne mládě sokola a učí se létat a lovit, byl můj sen.

Du möchtest mehr über Pepperl+Fuchs sowie offene Stellen am Standort Trutnov erfahren? Dann informiere Dich auf unserem Karriereportal über interessante Karrieremöglichkeiten und bewirb Dich!

Pepperl+Fuchs steht für Chancengleichheit. Alle Personalentscheidungen werden unabhängig von Religion, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Behinderung oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen und im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen getroffen.