Weltumwelttag: Collage aus vier Bildern: Sie zeigen die Ladesäulen am Pepperl+Fuchs Standort in Mannheim.

Weltumwelttag: Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag

Zum Weltumwelttag am 5. Juni stellen Yun Xia und Frederik aus dem Environment, Health und Safety Team zwei Beispiele vor, die zeigen, wie umweltbewusstes Handeln bei Pepperl+Fuchs am Standort Mannheim gelebt wird.

Klimafreundlich unterwegs: Ladesäulen für Elektroautos

Seit 2023 gibt es auf verschiedenen Parkplätzen E-Ladesäulen. Sie ermöglichen es Mitarbeitenden, ihre Elektrofahrzeuge bequem und kostengünstig während der Arbeitszeit zu laden und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Förderung nachhaltiger Mobilität. „Die steigende Nutzung zeigt, dass das Angebot sehr gut angenommen wird“, erzählt Frederik, Energiemanager bei Pepperl+Fuchs. „Gerade in der Wochenmitte sind üblicherweise alle Ladeplätze belegt. An dieser Stelle bitten wir die Mitarbeitenden auch darum, dass die Fahrzeuge nach dem vollendeten Ladevorgang auf einen regulären Parkplatz gefahren werden. So können wir gemeinsam die Auslastung der Ladesäulen weiter steigern.“ Die Möglichkeit, direkt am Arbeitsplatz eine Lademöglichkeit zu haben, senkt die Hürde, auf ein Elektrofahrzeug umzusteigen, hilft Emissionen zu reduzieren und unterstützt so eine klimafreundliche Mobilität.

Elektroschrott recyclen

Ein weiteres Beispiel für nachhaltiges Handeln im Arbeitsalltag ist die Elektrogerätesammlung vom 23. Februar bis 2. April. Mitarbeitende hatten die Möglichkeit, ausgediente private Handys, Tablets, Laptops oder Festplatten fachgerecht entsorgen zu lassen. In Zusammenarbeit mit einer Firma aus Landau werden die Daten darauf sicher gelöscht und funktionsfähige Geräte wieder für ein neues zuhause aufbereitet. Nicht mehr nutzbare Geräte werden recycelt, sodass wertvolle Rohstoffe wie z.B. Gold, Kupfer, Silber oder seltene Erden zurückgewonnen werden können. Dadurch werden natürliche Ressourcen geschont und CO2-Emissionen reduziert, da Recycling in vielen Fällen deutlich weniger Energie benötigt als die Gewinnung neuer Rohstoffe.

„Eine fachgerechte Entsorgung von Elektronik ist für den Schutz der Umwelt sehr wichtig“, so Yun Xia, Referentin Umweltschutz bei Pepperl+Fuchs. „Geräte wie Smartphones oder Laptops enthalten Stoffe wie Blei, Quecksilber oder Cadmium. Werden sie falsch entsorgt, können Boden und Grundwasser belastet werden.“ Die hohe Beteiligung mit rund 330 abgegebenen Geräten zeigt, dass die Aktion sehr gut bei den Mitarbeitenden ankam. Gleichzeitig trug sie dazu bei für das Thema Abfalltrennung zu sensibilisieren, insbesondere dafür, dass Elektrogeräte nicht in den Hausmüll gehören, sondern gesondert entsorgt werden müssen. „Mit dieser Aktion haben wir eine einfache Entsorgungsmöglichkeit für die Mitarbeitenden ermöglicht. Sie schafft Bewusstsein für eine saubere Abfalltrennung im Arbeitsalltag“, so Yun Xia weiter. „Und wie man sieht, können Umweltschutz und Nachhaltigkeit bereits durch einfache Maßnahmen erreicht werden.“

Du möchtest mehr zum Thema Nachhaltigkeit bei Pepperl+Fuchs erfahren? Dann schau auf unserer Website vorbei.

Pepperl+Fuchs steht für Chancengleichheit. Alle Personalentscheidungen werden unabhängig von Religion, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Behinderung oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen und im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen getroffen.