Mit dem Polo in die Mongolei

Ein richtig großes Abenteuer erleben – das wollte Caius, Mitarbeiter im Pepperl+Fuchs Tochterunternehmen Neoception. Also wagte er 2019 mit zwei Freunden die Teilnahme an der Mongol Rally: von Prag bis ins russische Ulan-Ude und zurück – rund 28.000 Kilometer durch 19 Länder mit einem Polo, Baujahr 91.

„Mit dem Polo in die Mongolei“ weiterlesen

Tags

Leben in der Quadratestadt Mannheim

Pepperl+Fuchs hat Standorte in über 80 Ländern. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Mannheim, im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar. Sarah arbeitet dort in der Abteilung HR Communications und lebt seit mehreren Jahren in der Quadratestadt Mannheim. Wie vielfältig, urban und kulturell die oft unterschätzte Stadt ist, erzählt sie im Karriere-Blog.

„Leben in der Quadratestadt Mannheim“ weiterlesen

Tags

Wir sind dann mal Weg

Dominik und Christopher Johnen arbeiten beide bei Pepperl+Fuchs. Diesen Sommer hatten sich die Brüder Großes vorgenommen. Gemeinsam sind sie den Jakobsweg gegangen. Im Blog berichten sie von den Strapazen der Tour und dem Wahnsinnsgefühl, es am Ende geschafft zu haben. Aber lesen Sie selbst. Die beiden nehmen Sie mit auf den Jakobsweg…

„Wir sind dann mal Weg“ weiterlesen

Tags

Eine App, die verbindet – Pokémon-Fieber bei Pepperl+Fuchs

Alexander Wohlfart, Dennis Kirsch und Philipp Hahl werden bei Pepperl+Fuchs zum Elektroniker für Geräte und Systeme ausgebildet. Fast drei gemeinsame Lehrjahre verbinden die Auszubildenden miteinander – und seit Neuestem auch die App „Pokémon GO“…

„Eine App, die verbindet – Pokémon-Fieber bei Pepperl+Fuchs“ weiterlesen

Tags