Collage: Vier Bilder zeigen Eindrücke der Firmenläufe von Kolleg*innen aus Pepperl+Fuchs in Amberg und Bühl

Laufen verbindet

Im Mai und Juni startete Pepperl+Fuchs mit voller Energie bei gleich drei Laufwettbewerben. Neben der Teilnahme am BAUHAUS Firmenlauf in Mannheim gingen die Mitarbeitenden auch an den Standorten Amberg und Bühl motiviert an den Start und bewiesen, dass gemeinsames Laufen verbindet.

Laufschuhe an, Staffelstab übergeben und gemeinsam ins Ziel: Auch in diesem Jahr war ein elfköpfiges Team von Pepperl+Fuchs Amberg wieder beim Landkreislauf in Amberg-Sulzbach vertreten. Der traditionsreiche Laufwettbewerb lockte bereits zum 40. Mal zahlreiche Laufbegeisterte an und bot einen sportlichen Tag mit vielen gemeinsamen Erlebnissen. Mehr als 2.500 Läufer*innen in insgesamt 232 Staffeln gingen am 9. Mai an den Start. Die insgesamt 57,9 Kilometer lange Strecke, unterteilt in elf unterschiedlich lange Etappen, wurde von Pepperl+Fuchs Mitarbeitenden, einem ehemaligen Kollegen sowie zwei Angehörigen übernommen. Gemeinsam stellten sie sich der Herausforderung, auch wenn nicht nur die Zeiten und Platzierungen im Vordergrund standen, sondern vor allem der Spaß.

Entlang der Strecke und besonders im Zielbereich unterstützten zahlreiche Kolleg*innen und feuerten das Team lautstark und mit viel Applaus an. Am Ende erreichte das Team den 196. Platz in der Gesamtwertung. Nach dem Lauf klang der Tag noch gemütlich im Festbereich aus. Bei leckeren Speisen und Getränken blieb genügend Zeit für gute Gespräche und ein entspanntes Miteinander.

NÄCHSTER STOPP: Laufwettbewerb in BÜHL

Auch am Pepperl+Fuchs Standort Bühl wurde es sportlich. Am 20. Mai fiel erneut der Startschuss für den AOK-Firmenlauf, bei dem zehn Mitarbeitende des Standortes ihre Laufschuhe schnürten, um gemeinsam einen sportlichen Abend zu erleben. Dabei war die Gruppe wieder bunt gemischt: Von ambitionierten Läufer*innen bis hin zu begeisterten Nordic Walker*innen war alles vertreten. Gemeinsam stellten sie sich der 5,5 Kilometer langen Strecke und sorgten für eine tolle Teamatmosphäre. Die gute Stimmung steckte alle an! Rund 1.000 Läufer*innen gingen insgesamt an den Start und wurden entlang der Strecke angefeuert und im Ziel mit viel Beifall begrüßt – egal ob langsam oder schnell, ganz getreu dem Motto „Lauf für ALLE“.

Besonders schön: Der schnellste Läufer von Pepperl+Fuchs erreichte einen hervorragenden 33. Platz in der Gesamtwertung. Für einen gelungenen Ausklang sorgte anschließend die traditionelle „After-Run-Party“. Bei stimmungsvoller Musik, einem bunten Rahmenprogramm und der Bewirtung durch den Turnverein Bühl konnten die Teilnehmenden den Abend locker ausklingen lassen. Gemeinsam wurde noch gegessen, getrunken und gelacht.

Du möchtest Teil unseres bunten Teams werden? Dann schau auf unser Karriereportal und bewirb dich!

Pepperl+Fuchs steht für Chancengleichheit. Alle Personalentscheidungen werden unabhängig von Religion, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Behinderung oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen und im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen getroffen.